This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:MSP-CGT-19 Lint Config

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919782/compiler-msp-cgt-19-lint-config

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

是否有任何特定于 PC-Lint 编译器的配置可用于:
TI-CGT-ARM_20.2.1.LTS

TI-CGT-C2000_20.2.1.LTS

TI-CGT-MSP430_20.2.1.LTS

相关:
  

Gimple 本身似乎提供了一些电影:

此致

Clemens Grünberger è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Clemens Grunberger "]

    是否有任何特定于 PC-Lint 编译器的配置可用于:
    TI-CGT-ARM_20.2.1.LTS

    TI-CGT-C2000_20.2.1.LTS

    TI-CGT-MSP430_20.2.1.LTS

    [/报价]

    不幸的是,我不知道有什么。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    告诉您它有点令人失望。  
    几年前阅读了这样做的请求、自...

    尽管如此,我还是能找到一个解决办法,因为那些不幸不得不写自己的:

    由于 Code Composer Studio 确实对内置编译器符号有一些见解:
    我至少可以将其复制到3个问题中的2个...
    键入它们很有趣...

    另一种方法是使用线性器:

    它从 Eclipse CDT 设置派生 PC-Lint 配置...
    可以选择将 CDT 定义传递给 lint Cfg。 它将包含一些包含大多数所需配置的*。lnt 文件。
    从而节省了手动键入的工作量。  
    不过、需要单独添加编译器包含路径。

    另一个选项来自 PC-Lint 手册
    使用 pclp_config 进行配置。
    我没有尝试这个、因为线性化器是一种简单快捷的方法。  

    祝你一切顺利

    克莱明