This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缓冲区重要性

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919848/buffer-significance

TDA2XX 处理器

在用例中为 null src_dec_display

在设置空 src 参数时、有一个被称为 numbuffer 的参数被设置为4  

为什么使用的缓冲器数量为4  

void chains_nullSrcDecDisplay_SetNullSrcPrms (chains_NullSrcDisplayAppObj * pObj、NullSrcLink_CreateParams * pPrm)

{

pPrm->channelParams[Chid].numBuffers = 4;

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pari Sharma、您好!

    您能告诉我们您使用的是哪款 SDK 吗?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 pPrm->channelParams[Chid].numBuffers = 1时;

    根据上述参数设置、NULL 链接缓冲区队列中只有一个缓冲区可用。 当在 NULL 链路中触发 NEW_DATA_CMD 时、它将从队列中获取缓冲区并填充数据、然后该缓冲区将传递到下一个链路。 在 NULL 链接中再次触发 new_data_CMD、它将尝试从队列中获取缓冲区、但缓冲区不可用。 因此 NULL 链接将被阻止、直到下一个链接将缓冲区释放回 NULL 链接队列。 因此 FPS 将降低。 因此、我们 建议进行设置

     pPrm->channelParams[Chid].numBuffers = 4;

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。

    此致、

    pari Sharma