This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:v4.10:无法将文件拖放到新的 CCS 项目文件夹?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920072/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-v4-10-not-able-to-drag-and-drop-files-to-new-ccs-project-folder

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCSv9.2中、我可以在 CCS 项目中创建新文件夹、只需方便地将文件拖放到其中。 在 CCSv10.1上、当我尝试将文件拖放到新的 CCS 项目文件夹时、我无法这样做。 这是错误还是需要启用一些设置?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    这仍然适用于 CCSv10.1。 我只是亲自尝试一下、并且能够将 C 文件添加到现有项目中。

    我不确定您的问题是什么。 您是否有拖放选项、但没有发生任何情况? 或者、您是否在您尝试将其拖动到的任何位置获得"no"符号(带斜杠的圆圈)? 您是否尝试了尝试新工作区文件夹的常见建议?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    昨天、我使用"no"符号。 这种情况发生在我的台式电脑和笔记本电脑上。 但今天、我又试了一次、它起作用了。 这是非常奇怪的。

    -kel