This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:具有 TI XDS200 USB 调试器的 Code Composer Studio

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920067/ccs-am5728-code-composer-studio-with-ti-xds200-usb-debugger

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 TI AM5728器件和 XDS200 USB 调试器。  

我能够使用 Windows OS PC 上的 Code Composer Studio 连接到调试器。

我正在学习本教程:  

https://training.ti.com/linux-board-porting-series-module-7-debugging-u-boot-jtag-ccs?context=399066-696

但我无法连接到 Linux PC 上的调试器(Ubuntu 18.04)。

Windows 和 Linux PC 上的 Code Composer Studio 版本相同(版本9.3)。

以下是日志:


[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

/root/.ti/ccs930/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]