This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:结构语法的数组。

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919631/compiler-array-for-structure-syntax

工具/软件:TI C/C++编译器

如果我使用:

const INT8_t lenBuffer=20;
结构时序
{
int32_t runNumber;
int32_t tic;
INT8_t ISUP;
}缓冲器[ lenBuffer ];

它编译时发出关于不是标准的警告。  如果我尝试使用#define、它甚至不会进行编译。
在 CCS 中、首选的实现方式是什么?  我是说、我更喜欢在 C 代码中使用定义的常量、如 tampon、而不是像这里和那里的20一样的神奇常量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题来自这个代码位...

    [引用 user="Michel Walsh"]缓冲区[ lenBuffer];

    这在 C++中是合法的。  在 C 语言中、这是不合法的。  但 TI 编译器无论如何都会接受它、并发出您提到的警告。

    Michel Walsh 说:
    如果我尝试使用#define,它甚至不会编译。

    我无法重现此结果。  对于包含此问题代码  的源文件、请按照文章如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    问题已解决。 我包含了我使用的文件、有趣的是、重新键入它以重新提交它、但在第2行没有结尾分号、因为这是正确的方法、不再有错误。 这只是我的疏忽的一个例子。