This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP FET - OS X

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919367/ccs-msp432p401r-msp-fet---os-x

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

此问题与此主题相关:



我已尝试修复所有在固件升级后被锁定但未成功的 XDS110。 要对我的生产硬件进行编程、我必须使用一个旧 MAC、升级关闭(我没有时间回复原始线程)

TI 能不能给我指出一个将在 OS X 上与 Catalina 一起工作的调试器???
MSP FET 是否仍然是进行编程的最佳选择? 它将与最新的 OS X 配合使用?

在 Farnell、适配器不再可用...



感谢你的帮助。

Miha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美哈

    macOS 用户正在使用多个 XDS110调试探针、因此所选工具的组合不存在固有问题-因此我怀疑问题已本地化。  

    我个人在 MacBook Pro 2013上的 Catalina 10.15.4 (独立式和 Launchpad)上运行了一些调试探针、但看不到它们的问题。 今天、我回复了有关该设置的几个主题。  

    您能否更新我在另一个主题中询问的问题? 这些措施应有助于尝试隔离并获得更多见解来隔离问题。

    此致、

    拉斐尔