This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:Pro 跟踪代码覆盖缓冲器已满

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919194/ccs-rm57l843-pro-trace-code-coverage-buffer-full

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将 在 CCS 9.1.0中的 RM57L843上使用 XDS560v2 Pro Trace 来获取代码覆盖率统计信息。 我们可以成功运行跟踪并获得一些代码覆盖统计信息;但是、我们的一些测试会更长、并且缓冲区会在测试完成之前填满。 因此、我们丢失了一些代码覆盖统计信息。 我们已经尝试过循环并在完全缓冲模式下停止、但两者都无助于延长布线长度。 循环缓冲模式存储最新的跟踪数据、而完全模式上的停止存储测试跟踪的开始。 我们还将缓冲区大小最大化为1GB。 是否有其他设置允许 Pro Trace 捕获更大的迹线或实时流式传输迹线或代码覆盖信息、或者这是太多数据?

还有什么方法可以实现跟踪执行的自动化? 我稍微查看并测试了 DSS API、但无法使跟踪正常工作、只有调试器。 通过查看这些论坛、我们可以使用 CCS 6.2.0中的 DVT 和 DSS API 自动执行跟踪、但随后折旧了。 我们是否可以使用另一个 API 来自动收集跟踪代码覆盖范围? 或者是否有方法在 CCS 中使用脚本来实现此目的?

谢谢、

Titus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Titus、

    Titus Appel 说:
    是否有其他设置允许 Pro Trace 捕获更大的跟踪或实时流式传输跟踪或代码覆盖信息,或者数据太多?

    否 您使用的设置涵盖了您的所有覆盖选项、我记得、多年前、我无法超过2GB 的跟踪缓冲区数据-即使仍然如此、 使用这个数量的缓冲区解码和显示所有这些信息的速度非常慢、我必须关闭除 CCS 之外的大多数(如果不是所有)应用程序、以避免内存耗尽和因此的锁定。 但如今、借助更大的物理存储器、这种情况很容易得到改善。  

    [引用 user="Titus Appel">是否还有任何方法可以自动执行跟踪? [/报价]

    您会注意到、遗憾的是、控制 DVT 接口的 DSS API 集在很久以前就已被弃用、没有任何东西来替换它。 我知道一些自动化是在内部完成的测试、但从未向公众发布。 抱歉。

    从脚本控制台和/或 DSS、 您可能会在代码执行过程中设置断点来设置跟踪开始/停止操作、这会导致工具在给定的时间或执行间隔将数据卸载到主机-遗憾的是、插入断点会导致的缺点会导致的正常执行 程序。  

    我将尝试考虑其他场景、在这些场景中、如果我发现任何相关信息、您可以增强数据采集并报告。  

    此致、

    拉斐尔