This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:用于在 GitHub 操作上持续集成 CCStudio 项目的命令行安装

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919559/compiler-ccstudio-command-line-installation-for-continuous-integration-of-ccstudio-projects-on-github-actions

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们使用的是 CC2640R2和 CCStudio。
我们的版本管理在 GitHub 上完成、我们将对 CI 使用 GitHub 操作。

我们希望将 CCStudio 工具链集成到我们的操作中、并在初始单元测试通过后触发整个解决方案的构建。
要构建应用程序,我们可能需要 CCStudio(?) 和 TI v18.2.3。 LTS 编译器。

是否有办法通过命令行获取这些工具并触发嵌入式应用的构建?

如果无法实现、请告诉我重新来源该文档切换到 GNU 编译器、以便我们可以设置自己的工具链并删除 CCStudio。