请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我能够在 CCS 中的脚本控制台中执行 loadRaw 函数、但我无法在 DSS [调试服务器脚本]内运行此脚本以自动传输多个图像。
当我运行调试脚本时,JS 和 Jython scipts 都显示以下错误:'name 'loadRaw' is not defined'
请告诉我如何在 DSS 脚本中实现脚本控制台命令、或提供可将数据加载到存储器中的 DSS API 调用的名称。