请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我正在使用具有 SYS/BIOS 的 MCAL GPT 模块。 在我的应用程序中,我需要将由 GPT 模块配置的定时器与 Sys/BIOS 一起使用,因此为了使定时器正常工作,我认为我应该将 GPT 定时器的 ISR 与 OS 矢量表链接在一起,以便 ISR 即将到来。
我在 操作系统配置器中配置了一个 Hwi 实例、其中 ISR 名称与 GPT 计时器使用的 ISR 名称相同。 如何配置 HWI 实例、是否还需要在操作系统配置器中配置计时器?
如何解决此误差?
SYS/BIOS 版本 6_73_01_01。
cfg 文件: e2e.ti.com/.../8875.mss_5F00_mmw.cfg
谢谢你
Nada