请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5739 主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP-EXP430FR5739
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我将使用 MSP-exp430fr5739板和 ccs10。 我遇到了 Energia 项目的快速堆栈溢出问题。
我可以成功构建一个空的 Energia 项目、如第一张图所示。
但是、当我为特定传感器反复编译一个.h 文件时、它会运行到堆栈溢出中。 即使我注释掉 include 语句、它仍然是相同的。
1)我不理解1)这个.h 文件导致溢出的原因;2)为什么这里的注释不起作用。
希望您能提供帮助。 谢谢!
图1.
图2.