大家好、
我似乎遇到了一些 CCS 构建问题。
我正在与其他人合作运行和编辑 WIFI SDK 云 OTA 示例、尝试将 OTA 更新集成到我们的无线微控制器网络中。 我在过去的例子中取得了很大的成功,但现在我似乎遇到了问题。
我的一个合作伙伴已经能够在他的 Windows 计算机上顺利导入和构建该示例、但每当我从 SDK 导入新计算机时、我都会在下面看到与 SDK 相关的错误。 他给我发了一封他的工作项目的邮件、并在 GitHub 上与我分享、这两个文件都只会产生相同的错误。 当我尝试在 Linux 或 Windows 计算机上导入时、我会遇到相同的错误。
我们为 Windows 机器提供了相同的软件设置:Windows 11、CCC 12、WIFI SDK 4.10.00.10、432 SDK 3.40.01.02。
提前感谢您的任何建议、
Greg