This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2PXEVM:如何在 A15上运行"硬件跟踪分析器-函数分析"以及 XDS560v2 Pro 跟踪

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759938/ccs-tda2pxevm-how-to-run-hardware-trace-analyzer---function-profiling-on-a15-with-xds560v2-pro-trace

器件型号:TDA2PXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我在具有 XDS506V2 Pro 跟踪的 CCS 8.3.0上尝试"硬件跟踪分析器-函数分析"时、CCS 崩溃。 我尝试过几次、但 CCS 始终崩溃或无响应。 如何解决此问题?

此致、

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、
    碰撞何时发生? 何时启动跟踪分析器? 或者在跟踪分析器运行时停止程序?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo,
    在停车时发生碰撞。 增加 CCS 的堆大小后崩溃消失。
    现在、我可以在 A15上运行硬件跟踪、但出现下面的错误消息、我尝试在 C66上运行。
    "无法在 C66xx_DSP1上运行分析器。 原因:接收器不支持此器件"。 是 TDA2 Plus EVM。
    此致、
    Wilson。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 我在 DRA74x EVM 上使用类似的设置-带 my XDS560v2 PRO 的 CCSv8.3.0。 硬件跟踪在 C66x 上工作正常。 您的 EVM 是 J6 Plus、这相当于 DRA74xP -略有差异。 除了跟踪、C66x 的所有其他功能都可以正常工作(您可以连接、加载运行等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 XDS560v2 PRO 和 CCSv 8.3.0.00009加载/运行 C66时没有问题。 我安装了"auto_RVP_rs_devices_support_1.0.9" CCS CSP。

    我从默认目标配置中更改了 一个内容、即连接属性中的"JTAG TCLK 频率"。 默认为"自适应"、不起作用。 我可以连接"TCLK 环回、用户指定的限制"。 您是否还能指导正确的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user4836286]\n 我在 连接属性中更改了默认目标配置中的一个参数是"JTAG TCLK 频率"。 默认为"自适应"、不起作用。 我可以连接"TCLK 环回、用户指定的限制"。 您能否指导正确的设置?

    是的、正确。 我也这么做了。 您需要对 PRO TRACE Pod 以及 Spectrum Digital XDS560v2 STM 探针进行该设置。  

    我需要邀请一些跟踪专家。 我会在收到更新时随时向您发布。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这方面的拖延表示歉意。 我目前正在尝试访问 J6 Plus 目标以重现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。 我正在进行手动分析。 它太困难、也不高效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次对拖延表示歉意。 问题是尝试保护要测试的特定目标。 我们正在等待借用它。 我希望很快有更新。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我的同事能够访问 AM574x (J6 Plus)目标、并且 C66x 的处理器跟踪也存在问题。 过去、我们在 J6 Plus 目标上遇到了一些总体跟踪问题(J6没有问题)、看起来仍然存在一些问题。 我们仍在调查、对由此给您带来的不便深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki-Soo、
    何时可以准备好 TDA2px 上的硬件跟踪? 我使用 TDA2x EVM 进行跟踪、但我的目标是 TDA2Px。 由于时钟和 DDR 不同、TDA2x 上的性能评测存在限制。
    此致、
    Wilson。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有关于何时修复它的估计。 此问题已上报、跟踪专家正在调查此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已修复。 下个月即将发布的 CCSv9.0将提供此修复程序。

    谢谢
    Ki