This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
CPU 负载无法显示任何数据
以下是工具和软件的版本:
CCS 版本:5.5.0.00077
C5500编译器工具版本:4.4.1
DSP/BIOS 版本:5.42.1.09
SYS/BIOS 版本:6.35.4.50
我使用的仿真器是德州仪器 XDS100v2
是否有人可以提供分步指南来设置所需软件的配置或安装?
您好!
我不知道设置配置以显示 CPU 负载的确切方法。
我使用的方法是在 CCS Debug、Tools > RTOS Analyzer > RTA (Legacy)> CPU Load 中
我关注一些主题、说 SYS/BIOS 不支持 C55x 系列、因此我怀疑这是 CPU 负载不显示任何内容的主要原因。
e2e.ti.com/.../BuildOutput.txt
您好!
我仍然面临问题、因为随附的文件是我的完全清理和生成结果。
此致、
钱 GUI
您好!
先前的错误已经解决、但现在在调试模式下是另一个问题。
它显示错误:
在 C:/Users\XWRN37\Desktop\MIPStest\BL_Renoir\RPD\Atlantic\digitatal\code\Debug\Renoir_C55_D00.01.02.out:{3}0xef7c{4}"下没有可用于"c_int00 ()的源
我不知道如何解决这个问题、它阻止我进入调试模式、如果我复位、它不能显示 c_int00 ()、并且在我的 CPU 负载上仍然没有显示任何内容。
此致、
钱 GUI
您好 Todd、
我无法使用阶梯示例获取 CPU 加载图、但也有原始日志。
此致、
钱 GUI
您好 Todd、
CPU 不生成任何内容。
此致、
钱 GUI
e2e.ti.com/.../atlantis_5F00_digital.zip
我不确定打开负载模块的方法、甚至可以查看阶梯示例。 你能提出建议吗?
谢谢、此致、
钱 GUI
钱
抱歉。 我在 DSP/BIOS 中查看了加载模块已经有一段时间了。 是的、您确实需要提供 load_init 函数。 请使用 Stairstep 示例作为模板。 它在应用程序源代码中具有 load_init 函数。
Todd
很抱歉、但告诉您它无法正常工作。
此致、
钱 GUI
您是否已将其构建到了一起? 您能否在 ROV (或 CCS 版本上的 KOV...depending)中查看是否存在任何信息?
[3/19更新:由于原始海报中没有活动、标记为 TI 认为已解决]
您好 Todd、
很抱歉耽误你的时间、只是有时间测试一下。
我可以构建它、但我不确定您需要哪些 ROV 信息。
此致、
钱 GUI
否、未看到任何与 CPU 负载相关的内容。
您好!
很抱歉、由于公司隐私问题、我无法做到这一点。 谢谢。