This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:TI REX 无法在 C2000Ware_DPSDK/powerSUITE 中运行 SFRA 或补偿设计器 GUI

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764999/ccs-tms320f280049c-ti-rex-cannot-run-sfra-or-compensation-designer-guis-in-c2000ware_dpsdk-powersuite

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRApowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试从 TIREX 接口运行 SFRA GUI 或补偿设计器 GUI 时、我在 CCS 中收到以下消息:

我已验证 TIREX 文件夹中的 DigitalPower SDK 版本是否与 PC 上的最新版本一致。  我还可以从 CCS 外部的安装目录手动运行 SFRA/Compensation .exe。

我还在 CCS v8和 CCS v7中尝试过此操作(通过强制执行 URL 路径 TIREX 安装)。   

尽管我可以重新启动 TIREX、但如果我关闭并打开 CCS、我会看到一个"CCS 崩溃报告"对话框、我认为该对话框与上述内容相关、即使 CCS 本身没有"崩溃"。

最棒的

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这是我观察到的情况。

    • Resource Explorer 联机。 这些 GUI 在云中似乎无法正常工作。  我访问了 dev.ti.com 上的 Resource Explorer、当我选择这些 GUI 时、不会发生任何情况。 我在 Windows 和 Mac 上都尝试了相同的结果。 通常、对于类似这样的 GUI、我看到它们在云中工作、但在桌面上存在一些问题。 也许他们不打算在线运行、需要添加注释来反映这一点。
    • CCSv8.2中的 Resource Explorer。 我使用 Resource Explorer 下载并安装 Digital Power SDK。 最后、它会提示我安装 powerSUITE、我也会这样做。 安装 powerSUITE 后、CCS 会检测到该产品(请注意、它未签名)。 出现提示时、我重新启动 CCS。  在 Mac 上、我返回 Resource Explorer 并单击 SFRA。 当我单击"Run SFRA GUI"时、不会发生任何情况。  在 Windows 上、第一次点击"Run SFRA GUI"时没有发生任何事情、但第二次打开 GUI 时它正常。 我怀疑这是一个 Windows 应用程序。

    在 Resource Explorer 中、它是否在 Digital Power SDK 的每个图标的左下角显示了小的绿色箭头?

    您刚才提到了 CCSv8。 您能否更具体地说明您使用的是8.0.0、8.1.0、8.2.0或8.3.0的版本?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您能告诉我您使用的 CCSv8的确切版本吗、以便我可以尝试复制该版本。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    很抱歉耽误你的时间、我有版本:8.2.0.00007

    我在 Resource Explorer 视图中提到的产品上确实有小的绿色箭头。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    使用 CCSv8.2在 Windows 上重现问题、我不会很幸运。 就我所知、这些程序是 Windows 可执行文件、点击链接即可让操作系统打开它们。 因此、它们在 Linux、Mac 或云上不起作用。

    查看文件的源代码、可以调用具有相对路径的可执行文件。 假设没有移动任何内容、这应该是可以的。 可能浏览器安全设置阻止浏览器运行 exe?

    我将查看 Rex 团队是否有任何日志记录、以提供更多信息。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您能否从中压缩并附加 tirex-localserver-3.6.5文件夹 /ti

    希望这将提供一些有关正在发生的情况的信息。

    SDK 是通过 Resource Explorer 安装的、还是单独安装、然后由 Resource Explorer 查找?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    请发送上述内容。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此主题。 Matt 如果您想继续进行此操作、请通过电子邮件与我联系。

    John