This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5502:需要 CCS 版本2.0

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767963/ccs-tms320vc5502-need-ccs-version-2-0

器件型号:TMS320VC5502

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我的任务是支持使用 CCS 版本2.0构建的传统产品

我已经尝试将工作区导入 CCS 3.3和 CCS 8、但两者都无法编译、尽管我在使用 CSS 3.3方面取得了更好的进展

我必须将项目 CDB 文件转换为 TCF 格式、转换成功。

使用 CCS 3.3、除了生成的 S55之外的所有文件都成功编译、这会导致错误、例如

[E9999]指定的助记符无效
CLK_CONFIG _IMR0TINTMASK、_IMR1TINTMASK、_INTBIT、_TIMERIMRMASK、_regs、 TIMERIMR、_TIMERIFR、_TIMERNUM、_USETIMER、_microseconds、 _TCR、_TDDR、_TDDRHIGH、_PRD、_PRDHIGH、 _COUNTSPMS、_COUNTSPMSHIGH、_TIMEFXN、_HOOKFXN

我已经通读过论坛上的相关问题、但尚未找到解决方案。

我的特定配置。

集成开发5.98.0.419

代码生成工具4.2.3

BIOS 5.33.05

如果对此有所帮助、我很感谢、是否可以获取 CCS 版本2.0的下载链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint、

    我可以提供 CCSv2的下载链接。 我将向您发送朋友请求、然后通过私人邮件进行跟进。

    请注意、CCSv2已经很旧、并且尚未在现代 Windows 版本上进行验证。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需回复此主题已脱机解决。