This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:安装 simple link 软件包后资源浏览器无法正常工作

Guru**** 2557680 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771366/ccs-cc1352r-resource-exploren-don-t-work-after-installing-simple-link-package

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在 Code Composer 8.3.0的已安装版本中安装了新的 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81和 simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20。 不可以。Resource Explorer 尝试实施新的软件包、但它停止工作

1.尝试实施:

资源管理器停止时出现错误。

我已卸载所有组件并重新安装所有组件。 没有什么帮助。

请帮助。

BR Noge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试过故障排除指南中的建议?
    software-dl.ti.com/.../ccs_troubleshooting.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    是的,我´ve 重新读取它,删除缓存,卸载最新的简单链接程序包。 一切都很好。 我已经安装了 CC13x0 Simple link 1.60、2.10、2.20、2.30、2.40、 CC26x2简单链接2.30。 一切都很好 现在我安装了 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_2_40_00_81。 资源管理器再次崩溃。

    BR Noge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 版本存在各种问题。 我们现在将其拉低了。 请从您的 PC 中删除该版本并使用早期版本。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新-问题仍在调查中。 但为了更清楚地说明、版本2.40.00.81尚未被提取。 请不要使用该版本。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您提供信息。 我们有一些 LaunchPad、它们不适用于之前的版本2.30.xx.x。SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK_2.40.00.81仍作为 TI 页面上的实际 LaunchPad 提供。

    BR Noge。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然看到发布了有问题的版本。 我将尝试获取有关此内容的更新。 很抱歉耽误你的时间

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我们重新发布了 SDK、但在 Resource Explorer 中使用 SDK 时仍然存在问题。 为了完全解决该问题、我们需要进行一些 Resource Explorer 更改。 我们正在努力在即将推出的9.0版本中解决所有这些问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 9.0已发布。 请尝试查看 Resource Explorer 问题是否已在您的结尾得到解决

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki