This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:"只擦除主存储器"不起作用

Guru**** 2564260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767245/ccs-msp430g2553-erase-main-memory-only-does-not-work

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我选中 Debug、MSP430 Flash Settings、Erase main memory only、但 CCS 在编译时擦除 INFOB。 它仅留下 INFOD。  

有没有人建议我可以采取什么不同的做法来保存 INFOB 的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS? 我明天会试一下、然后返回给您、我的结果将会显示出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载并重新安装 CCS 一个月左右、因此我的版本非常最新。 我有一些项目、其中 INFOB 在编译后保持不变、而其他项目则擦除 INFOB (但不是 INFOD)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lee Gordon ]I 有一些项目,其中 INFOB 在编译后保持不变,而另一些项目则是 INFOB (但不是 INFOD)被擦除。  [/报价]

    由于并非在每种情况下都发生、因此听起来就像特定于项目和/或配置的问题。 您是否能够共享一个这样的项目、理想情况下是演示该问题的小型简单项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我想跟进一下、看看您是否能够分享一个展示此问题的项目、以便我们能够进一步调查。 如果不是,我们现在将关闭此主题,但欢迎您稍后返回该主题以发布更新或创建新帖子。 谢谢!