This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1248:两个 ADS1248读取问题

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/766513/ccs-ads1248-two-ads1248-reading-problem

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从两个 ADS1248器件读取数据。 我能够配置 和读取这两者。 正在发生这种情况,但有时,这些值将从以前的信道复制。 我面临一些时间问题。 我 对两个 DRDY 都使用单个 GPIO。 控制器是 RM46L852。 请推荐任何伪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shruthi、

    感谢您的发帖!

    您能否发布原理图并提供有关通信的更多详细信息?
    显示/CS、/DRDY、SCLK 和 DIN 的示波器截图会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shruthi、

    是否已解决此问题?