This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:TMS320VC5509A

Guru**** 2767975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777813/ccs-tms320vc5509a-tms320vc5509a

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCS 调试中遇到问题、当我尝试加载符号(在调试期间)时、整个 IDE 会崩溃。

我使用的是 CCS V6.2编译器4.41、如上所述的目标器件是 C5509

问题:

1>我正在尝试执行闪存调试、通过调试配置、我选择"仅加载符号"。

接下来、我可以将器件置于调试模式、我可以 连接到器件、但当我尝试加载符号'*.out'文件时、IDE 会关闭/崩溃、而不会发出任何通知。

2>我减小了代码大小并尝试执行 RAM 调试、IDE 似乎正在尝试启动调试会话、我可以看到进度条显示程序加载、但最终也以相同的方式失败。 IDE 崩溃并关闭。

我在一段时间前发布了同一问题、该问题已转发给调试器专家、但从未听到任何人的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请提供您正在加载的*。out 文件以及崩溃转储文件:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 zip 文件(包含日志和转储文件)、这些文件是在 RAM 调试期间生成的(尝试加载符号)

    此平台不允许我附加日志文件 individuallye2e.ti.com/.../80ce87d9_2D00_1215_2D00_4e0f_2D00_bd6a_2D00_4ab07305ab79.zip 、因为它太大、我是否可以通过其他方式向您发送日志文件?

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您是否有机会提供符号文件? 您可以根据需要通过私人对话发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki