This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-TS430DA38:MSP430F2252

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767136/ccs-msp-ts430da38-msp430f2252

器件型号:MSP-TS430DA38
主题中讨论的其他器件:MSP430F2252MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

Hellow 先生,

我正在使用 ccsv7工作 msp430f2252。 我在 CCS 中遇到问题。

原因

说明资源路径位置类型

gmake:***[main.obj]错误1 APL C/C++问题

gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 projectname C/C++问题。

我编写了一段代码并加入了每一段代码,它将生成此错误..

我的工作正等待该错误的处理。

因此、请立即解决或提供解决方案。

谢谢你

西兰杰维米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 CCS 编译控制台中显示的完整输出保存到文本文件并附加到此处。 这些信息应提供有关您所看到的错误的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 UART 示例代码和 i2c 示例代码、两者都应该单独工作。。。但组合了它不工作的情况。。。生成错误。。

    类似这种类型

    "type gmake:target 'all' not remake because of errors (键入 gmake:目标'all'不会由于错误而重制

    如何解决?您能否提供此问题的任何示例代码?



    谢谢你

    siranjevi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="siranjevi Mahadevan"]类型 gmake:目标'all'不会由于错误而重做。

    通常会在最后一条错误消息之前出现错误。 请查看 CCS 编译控制台并仔细查找错误消息-这些错误消息也将在 CCS Problems 视图中进行汇总。  

    如果您需要进一步帮助了解错误、我们需要查看完整的编译输出(而不仅仅是这条最终消息)。  

    TI 提供的示例代码全部包含在 MSP430Ware 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这一行中发现了我的问题   

     #pragma vector=USCIAB0TX_vector

    如果我删除该行、则不会出现错误  

    否则、要生成类型 gmake:Target、由于错误而不会重做。

    您能否解释一下#pragma 并保持其矢量 使用详细信息  

    谢谢你

    siranjevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从编译器的角度来看、 您可以在《MSP430编译器用户指南》第5.12.30节中找到有关此 pragma 及其用法和语法的详细信息。  

    为了更好地了解它的使用方法、我建议查看 MSP430Ware 中提供的一些示例。 您可以将其中一些示例项目导入 CCS、并将它们与您的项目进行比较、以识别和解决任何差异。