This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:XDS110输出

Guru**** 2572805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/774449/ccs-cc2650moda-xds110-out

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我正在研究一个项目、并开发了一个带有 cc2650MODA 芯片的 PCB。 我正在尝试将代码加载到其中以测试板。 我已经了解到、您可以将 MSP432 Launchpad 用作 JTAG 调试器、为了测试我是否正确执行了该操作、我将首先尝试将代码加载到 cc2650 BoosterPack 上。 我将 BoosterPack 连接到 Launchpad 的 XDS110、移除了 MSP432的所有跳线、并将使能 XDS110断电 JP102点短接。 我正在运行 TI 的基本 pininterrupt cc2650F128驱动程序、我更改的唯一内容是将 DIO4声明为 LED1、而忽略按钮按压操作、只需打开 LED 即可。 我已经遇到了所有连接错误、但现在当我运行代码时、它会遇到终止、我想知道是否有人可以告诉我原因。 我知道、这必须是我不知道的简单事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ty、

    这看起来像是调试器连接问题。 您是否能够通过 SmartRF Studio 控制 CC2650?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 SmartRF Studio。 我选择十六进制文件、点击"Play"、然后它会打印一条消息、显示"verified successfully"、reset device"。 电路板上不会发生任何情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ty、

    SmartRF Studio、而非闪存编程器2.

    也许本应用手册会有所帮助: www.ti.com/.../swra534

    此致、
    Fredrik