This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545 BoosterPack 软件文档

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767350/ccs-tms320c5545-c5545-boosterpack-software-document

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

感谢您的帮助! 它解决了我的问题。

现在、我进入了、

2.3.2.1构建诊断测试二进制文件

1.右键点击‘boostc5545_diag_test’项目,然后将‘Build Configurations’设置为‘SD_boot’。

2.右键点击‘boostc5545_diag_test’项目并选择 Build Project 选项。

3.将在 c55xx_diagnostics/bin 文件夹下创建 bootimg.bin。

当我运行第二步时、说明中会显示许多错误。

我在步骤3中看到、文档中将有一个 bootimg.bin。

在我的文档中、有一个、但我看到时间是2016年9月13日。 那么、我认为可能有一些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yutong、

    您能否发布指向这两个文档的链接来阅读和分析它们?

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sprui92.pdf

    现在、我关注这份文档、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yutong、

    很抱歉耽误你的时间。 我检查了
    ./C55_CSL_3.08/演示/out_for_box/c5545/c5545bp_software_01.01.00.00/bin/diagnostics/bootimg.bin 文件。 最新版本的创建日期为2017年10月13日。 如果您的"bootimg.bin"下载时间较长、请使用当前最新版本 C55XCSL-LOWPOWER v3.08:
    http://www.ti.com/tool/sprc133

    此致、
    Tsvetolin Shulev