This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:如何在 CCS 中刷写?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, AM3359, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/776697/ccs-am3359-how-to-flash-in-ccs

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:TMDSICE3359UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有 AM3359ICE (TMDSICE3359)和 J-Link 调试器。

从 CCS 调试 AM3359成功。

我想将.out 文件从 CCS 闪存到 AM3359。

如何在 CCS 中刷写?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、这是一个旧的 wiki、但仍应适用。 主要思路是使用 CCS Flasher 应用程序来刷写您的二进制文件... 同时,我将尝试查找较新的文档=)

    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_ICEv2_flash_erase

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    AM335x ICEv2板可使用 CCS 进行引导、以便使用以下存档的指令从 SPI 闪存进行引导:
    software-dl.ti.com/.../index_Foundational_Components.html

    处理器 SDK RTOS 软件包中提供了该平台的闪存写入器和引导加载程序映像。

    最近、我们还推出了对 Uniflash 工具的支持、该工具可以通过 UART 复制映像并对闪存进行编程。 如果您希望使用此方法、请在此处提供注释:
    software-dl.ti.com/.../index_board.html

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Rahul

    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    我安装了 uniflash、但 uniflash 找不到我的器件。

    settings-device database (设置-设备数据库)-已执行重新同步数据库。

    我还使用了 detect-devices.bat、但找不到我的设备。

    使用 ICE_AM3359.ccxml 会导致以下错误:

    AM3359ECE2和 J-Link 的连接方式如以下屏幕截图所示。

    ENV:AM3359ICE2板设置- J5上的引脚2和3短接。

    问题1. Uniflash I 安装不是基于 Web 的。 这不是问题吗?

    问题2. Uniflash 如何检测 AM3359Ice2?

    问题3. 当检测到器件时、能否使用以下 dslite.bat 命令进行刷写?

    dslite.bat --mode load --config=C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.07.02\protocols\EtherCAT_SLAV\projects\EtherCAT_SLAVE_AM335x_ARM\targetConfigs\IC_AM3359.ccxml -f C:\PRU-ICSS-SLAVE_ECC_DEBUG_AM35x_AM335x_ARM\TARGE_AM35x_TRIGN EtherCAT_TRIGG\EtherCAT_AM35x_TRIGN\EtherCAT 从站\EtherCAT 从站\AM35x_TRIGGER\AM35x_TRIGN\EtherCAT 从站\AM35x_TRIGN\EtherCAT 从站\AM01.

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    Uniflash GUIn`t 还不支持处理器平台。 与 TI MCU 平台类似、AM335x 仍在 GUI 中集成。 您需要使用命令行选项进行刷写,当前4.6中没有用于此器件使用 Uniflash GUI 的选项。

    您n`t 使用基于 Web/云的 Uniflash 版本。 GUIn`t 当前没有检测处理器平台、请从命令行使用 dlite 并提供.ccxml 文件的路径。 在从命令行启动之前、只需确保您的目标配置从 CCS GUI 工作。

    此致、
    Rahul