This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:"Expressions"窗口中的"Expand All"按钮?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777044/ccs-expand-all-button-in-expressions-window

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 表达式窗口中是否有"全部展开"按钮?

如果没有、是否有方法可以快速找出嵌套结构中更改了哪些成员?

我有一个长度为954字节的嵌套结构。

我想知道在单步执行函数调用后是否有成员发生更改。

但我真的不想手动将其全部展开。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    根据我的阅读、由于自引用结构的挑战、Eclipse 并不提供全部扩展。

    您可以做的一件事是使其更快一些:

    1. 选择结构
    2. 右箭头可展开第一级
    3. 有一个键盘快捷方式可供选择所有、在 Mac 上、它是命令 A (如果您查看"视图"菜单、则可以看到它在 Windows 上是什么)。
    4. 再次向右箭头、将所有这些元素展开到下一个级别。
    5. 如有必要、请重复此操作。

    基本上是单击、箭头、命令 A、箭头

    步进时应记住扩展状态。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想现在这已经进入了第3阶段(全选)。

    但是、我只展开所选结构、而不是全部展开。

    右箭头是什么意思? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是键盘上的右光标键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、即使我选择了"全部"、也无法通过右光标键一次展开所有结构。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的表达式视图、其中包含2个结构:

    我转到"编辑"菜单并选择"全选"、也可以使用键盘快捷方式

    现在选择了两个结构

    然后、我按键盘上的右箭头键、并展开:

    如果我想进一步展开它们、我可以重复选择和展开操作:

    另一件好事是、它会记住您之前的扩展。 例如、我可以折叠顶层的2个结构:

    现在、当我向右箭头时、它将扩展到我之前的级别(2级扩展)

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 我确信我的行为与您的行为相同、但它并不符合我的预期。
    这是否算出错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能是特定于操作系统的。 我在 Mac 上、它在 CCSv8.3和9.0中运行得非常完美。 我刚刚尝试了一台使用 Windows 7和8.3的实验机、它只在扩展第一个选定的结构。 我将在 Windows 7计算机上安装9.0、并查看问题是否消失。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Windows 上的 v9.0中也是如此。 只有最后选定的项目才会展开。 奇怪的是、在类似的东西上存在特定于操作系统的错误。 我将针对 CCS 提交一个错误。 该问题可能出现在 Eclipse/Cdt 的某个位置。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提交了 CCSIDE-3512来跟踪这一情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    如何跟踪跟进? 或者、我如何知道何时修复了此错误?
    我是否可以通过输入关键字 CCSIDE-3512来查找网站?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我们以前在论坛的侧面有用于查找错误的链接、但它们似乎已消失。

    您可以使用此 链接。 然后在左上角输入 ID。 在对该问题进行审查之后、它才会显示在该系统中、这种情况明天就会发生。

    此致、

    John