This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:创建 JVM 失败

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/775131/ccs-tms320f28035-create-of-jvm-failed

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能否建议如何解决下面显示的问题? CCS7和 TMS320F28035。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此主题 、该主题描述了同一问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该主题中、它说:

    所以附加

    系统路径变量的 C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\jre\bin 解决了该问题。

    您的路径应如下所示

    C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\jre\bin;C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools;

    但我不知道我应该在哪里添加这些句子、您能给我一张屏幕截图来展示它吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    该路径需要添加到 Windows 系统路径环境变量中。 此主题 介绍如何在 Windows 10中执行此操作。 如果您使用的是不同版本的 Windows、可能会稍有不同。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 Howard Zou 的解决方案解决了我的问题

    非常感谢!!!


    我的系统配置

    1. Windows 10

    CCS V8

    3. BIOS_5_42_01_09