This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL:调试 COM 端口无法在实用程序中连接

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/774167/ccs-cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl-debug-com-port-unable-to-connect-in-utility

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的是 code composer studio 8.3.0。 我们使用 Termite、串行实用程序来监控调试端口。  
我们在调试期间观察到、调试端口无法连接到实用程序中。

我们必须关闭 Code Composer Studio。 然后连接 utility&上的调试端口、然后再次启动 studio 进行代码调试。
我们还尝试了不同的 PC 和串行实用程序。 问题仍然存在。

解决此问题的任何方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    过去、这在 CCSv5-era 中是一个特征很好的问题、但找到并修复了根本原因。

    但是、多年来、这种行为仅在开发人员非常稀疏的报告中才会出现、而这种情况往往与主机系统密切相关。 一个是、我很长时间以来没有看到这种行为表现出来。

    有鉴于此、遗憾的是、除了您已经在做的工作之外、我没有更多的事情要做-即在 Code Composer Studio 之前运行终端应用程序。

    希望其他人可能会提出其他建议、帮助他人解决此问题。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    其他人是否有解决此问题的办法?