This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:将 TI-RTOS 组件安装到 CCS V8时出错

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760344/ccs-processor-sdk-am335x-error-installing-ti-rtos-components-to-ccs-v8

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经尝试在 Code Composer Studio V8上安装适用于 AM335X 的处理器 SDK 一段时间;但是、我遇到了以下错误、该错误并未明确说明错误可能源于什么。

我从这个链接中获得了 SDK 处理器:  它包括 Code Composer Studio (处理器 v.8.2.0.00007)和 TI-RTOS 组件(SYS/BIOS v.6.73.01.01和其他组件、如所附的屏幕截图所示)、所以我怀疑它们是否不兼容。

我正在 Windows PC 上安装的 Ubuntu 16.04虚拟机上尝试执行此操作。

可能会出现什么问题? 是否有任何类型的错误日志等可供您用于帮助我解决问题?

提前感谢、

OkCalis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该错误似乎与磁盘或访问权限问题有关(复制时出现 I/O 错误...)

    如何安装 CCS? 从路径/opt/ti 中、您似乎以超级用户(或"sudo")的身份安装了它。 在这种情况下、您能否确定您也是以超级用户身份运行 CCS 以向其添加产品? 这将解释 CCS 无法写入必要文件的原因。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉*很晚*的答复。
    我显然是使用 sudo 安装 CCS 的、这是您所怀疑的。 在不使用 sudo 的情况下卸载并重新安装可解决此问题。
    谢谢你。