This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:cc3200编程

Guru**** 2532320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/766954/ccs-cc3200-cc3200-programming

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我一直遵循 CC3200的用户指南、Code Composer 不会下载到电路板、因此我想使用 IAR 嵌入式工作平台。 IAR 是否提供学生许可证或学生使用的折扣许可证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    30天试用版可从 IAR 网页上下载。 IAR 是一个很好的 IDE,但是真的很贵。我不确定是否有适合单个学生的版本,但我想不是。 如需更多信息、请 直接联系 IAR

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、  

    我在使用 CCS 时对 CC3x00进行编程没有任何问题。  
     CC3200固件、SDK 和工具链之间可能存在一些不一致之处。  

    请仔细检查所有应用版本说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴听到它对您有用、您遵循了什么指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不记得。
    2年前、我首次进行了一些 CC3200编程。

    创建新主题、根据本指南提供信息:
    e2e.ti.com/.../3131

    让我们来解决您的问题。