This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:导入 TI-RTOS 项目问题

Guru**** 2928380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767419/ccs-cc3200-launchxl-import-ti-rtos-project-issue

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装:

  1. CCS 8.3.0.00009
  2. CC3200SDK 1.3.0
  3. 适用于 CC32xx 2.16.01.14的 TI-RTOS

我尝试从 TI-RTOS 目录导入项目。

CCS 显示错误:

请帮助解决此错误。

我已从 CC3200SDK 1.3.0导入工程、没有问题。

TIREX 无法识别 CC3200SDK 和 TI-RTOS for CC32xx 目录中的示例。

谢谢

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Luis Ponce "] TIREX 无法识别 CC3200SDK 和 TI-RTOS 中用于 CC32xx 目录的示例。

    对于诸如用于 CC32xx 的 TI-RTOS 之类的较旧产品、您需要使用 Resource Explorer Classic 而不是 Resource Explorer、后者可从 CCS View 菜单中打开。 请确保按照 本文所述将 TI-RTOS 产品安装到 CCS。 之后、您应该能够直接从 Resource Explorer Classic 界面导入示例。  


    希望这有助于解决这个问题。