This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545 BoosterPack 软件文档

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767202/ccs-tms320c5545-c5545-boosterpack-software-document

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这是我第一次使用这个编程软件、有很多我不理解的东西。

现在、我将关注2.3.2构建过程部分中的 C5545BoosterPackSodware 文档。

在步骤4中、

4.导航至 C55xx CSL 源文件夹(默认路径- C:\ti\c55_LP)并导入以下项目:(a) C55XXCSL_LP (b) atafs_BIOS_drv_lib  

它的使用方式是否与 步骤1-3相同? 使用 Project→Import CCS Projects?

在步骤5中、

5.导航至 C:\ti\c55_lp \ c55_CSL_x.xx\inc\csl_general.h 并更改以下宏定义:
将#define CHIP_C5517更改为//#define CHIP_C5517

将#define CHIP_C5505_C5515更改为//#define CHIP_C5505_C5515

将#define CHIP_C5535更改为//#define CHIP_C5535


当我按照步骤5执行操作时 、我会找到第二个和第三个。 但是  、原始文档中似乎没有#define CHIP_C5517、我应该更改哪一个?

在步骤6中、

6.在调试和释放模式下构建 C55XXCSL_LP 和 atafs_BIOS_drv_lib。

如何 在调试和释放模式下构建它们?

----

现在、我在步骤5中、我如何解决这些 问题。

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yutong、

    对于 C55XXCSL_LP 和 atafs_BIOS_drv_lib、您应该按照 sprui92.pdf 中所述的相同步骤操作。
    如果您 在 csl_general.h 中搜索"#define CHIP_C5517"、您会找到它。 您应该注释除"#define CHIP_C5545"之外的所有宏 CHIP_C55xx。
    您可以免费使用这两种模型中的每一种、但建议使用"调试"来开发和调试源代码。
    此外、以下链接的线程对于 C55XXCSL_LP 问题也很有用:
    e2e.ti.com/.../510293
    e2e.ti.com/.../444572
    e2e.ti.com/.../443289

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 它解决了我的问题。

    现在、我进入了、

    2.3.2.1构建诊断测试二进制文件

    1.右键点击‘boostc5545_diag_test’项目,然后将‘Build Configurations’设置为‘SD_boot’。

    2.右键点击‘boostc5545_diag_test’项目并选择 Build Project 选项。

    3.将在 c55xx_diagnostics/bin 文件夹下创建 bootimg.bin。

    当我运行第二步时、说明中会显示许多错误。

    我在步骤3中看到、文档中将有一个 bootimg.bin。

    在我的文档中、有一个、但我看到时间是2016年9月13日。 那么、我认为可能有一些问题吗?