This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:CCS 8.3 Resource Explorer 不断加载

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/769829/ccs-iwr1642-ccs-8-3-resource-explorer-keeps-loading

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 CCS v8.3上的毫米波工业工具套件。

我以前没有使用过任何以前的版本。 当我打开 Resource Explorer 时、它会继续加载

但是、我可以在线访问 Resource Explorer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5707.log.log

    中的.log 文件 /.metadata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供工作区日志。

    您是否还可以提供资源浏览器日志?
    C:\Users\ \ti\tirex-localserver-3.6.5\.logs

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2019_2D00_02_2D00_06.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加注释:当我尝试"检查更新"选项时、该选项也会以50%的频率挂起。 但是、正如我之前提到的、代理设置被设置为"本机"、我无论如何都不会在我的 PC 上使用任何代理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navoda、

    我可以从日志中看到更新也失败、例如

    !Entry com.ti.ccstudio。app.center 4 0 2019-02-06 14:12:48.877
    !消息无法读取 software-dl.ti.com/.../apps_8.3.0.json 文件。
    !堆栈0

    因此、代理似乎存在某种问题。 您说您没有使用任何,但日志显示正在 使用代理“<a href="">">http://access515***.com""> access515***.com”。 也许这是问题所在?

    CCS 出现时、您是否在"Getting Started"视图中看到内容和视频?

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    很抱歉、有错误信息。 我刚刚在本地 PC 上检查了。 但我意识到、IT 人员可能通过代理服务器或其他设备发送流量。

    如果是这种情况、除了要求他们允许这些特定链接之外、我还可以使用其他权变措施吗?

    是的、我可以在"Getting Start"视图中看到内容和视频。 此外、我还可以在 Resource Explorer Classic 中看到 SYS/BIOS 内容(但可能存储在本地)。

    谢谢

    Navoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "入门"视图中的小视频能够播放吗? 您是否还能够检查并安装任何 CCS 更新?

    Resource Explorer Classic 用于本地安装的旧内容

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki