This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200 Launchpad XL

Guru**** 2533310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/766744/ccs-cc3200-cc3200-launchpad-xl

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近购买了一个 CC3200 Launchpad、我正在从事一个项目、在执行 ADC 后可以从 Vac 信号读取电压。 我想通过 PC 或智能设备与 CC3200之间的 WiFi 连接在 PC 或智能设备上显示此电压值、您可以建议应用还是采取某种方法。

2. 另一个问题:一般而言、如何访问 CC3200以访问 Blynk 等应用。 我是否可以遵循一个指南? 我是否需要将 cc3200置于特殊模式?

非常感谢您提供的任何参考资料或提示。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    在 CC3200使用 ADC 的一个很好的示例是 CC3200 SDK 中的"ADC"示例。 有更多的方法可以在 PC 或智能手机上显示来自 ADC 的值。 其中一个选项可能是使用内部 Web 服务器(请参阅 SDK 中的示例 httpserver)。

    很抱歉、我不理解您的第二个问题。 有关如何将项目导入 CCS 并开始对 CC3200进行编程的良好指南,请访问( www.ti.com/.../swru376e.pdf )。 另一个选项可能是使用 http://https//energia.nu/ (使用 Arduino、如 IDE)。 Energia 是一个社区项目、不受 TI 直接支持。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、Blynk 尚未在 TI 平台上实现。
    我看到2个选项。
    您可以将 Blynk 从 Arduino 移植到 Energia 平台。
    我更喜欢使用在 CC3200上实现的 MQTT 和 Blynk 转 MQTT 桥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 使用 CC3200的 SDK 文件中的 MQTT 服务器示例? 不是 MQTT 客户端?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC32xx 上的 MQTT 客户端、Linux 上的 MQTT 代理(在我的案例中为 Gentoo)、以及 Blynk 的 MQTT 桥。