This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:GUI Composer v1:如何绑定 c++对象?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777787/ccs-tms320f28335-gui-composer-v1-how-to-bind-a-c-object

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否可以在 GUI Composer v1中绑定 CPP 对象?  如果是、如何操作?

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已向 GUI Composer 专家寻求帮助、我们将尽快做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    它的工作方式与 C 项目相同、将希望 GC 绑定的对象声明为全局对象。

    例如:

    类矩形{
    内部宽度、高度;
    公共:
    void set_values (int、int);
    int area(){return width*height;}
    ;
    
    void Rectangle::set_values (int x, int y){
    width = x;
    height = y;
    }
    
    Rectangle rect;
    
    int main (){
    rect.set_values (3,4);
    cout <<"area:"<< rect.area();
    return 0;
    } 

    您应该能够将 rect.width 绑定到 GC 中的小部件。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这就是我所做的。 我将再次查看并与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现我做错了。 我尝试绑定的对象是另一类的一部分。 谢谢。