This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:GUI Composer v2:LED 打开、电热指示灯属性恢复为启用。

Guru**** 2239510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777414/ccs-tms320f28335-gui-composer-v2-led-on-and-glow-property-revert-to-enabled

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

登录我的项目后、我很惊讶地发现32个 LED 的"打开"和"发光"属性已恢复为启用状态。

在注销之前、我已将这些属性更改为禁用并保存项目。

这是某种错误吗?

谢谢、

斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    我看到同样的东西、它似乎是一个错误。 我将提交一份错误报告、然后在此处发布跟踪编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的跟踪 ID 是 GC-1704。 感谢您将此事提请我们注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还可以发布指向错误爬行的链接。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过 此链接跟踪该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该链接需要密码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这是奇数。 如果用户名和密码允许您输入、请尝试"只读"。 或者尝试单击我的签名中的 SDOWP 链接、然后在搜索框中输入错误 ID (GC-1704)。