请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 工具/软件:Code Composer Studio
你好。
对于 CC3200 Launchpad XL、CC3200引脚上的电流和电压值范围是多少? 例如、ADC 可能的输入范围(输入是交流信号)。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kris、
CC3200芯片的输入/输出引脚参数,请参阅 CC3200数据表( www.ti.com/.../cc3200 )。
几个重要的评论:
-数字输入不能耐受 TTL (最大 VIO + 0.5)。 这意味着在没有电压转换器的情况下、不要将5V 电压连接到数字引脚。
- ADC 引脚在0 - 1.4V 范围内工作。 超过1.8V 可能会损坏 ADC。
请参阅 CC3200上的 ADC 应用手册- processors.wiki.ti.com/.../CC3200_ADC_Appnote。
对于未来的情况、请在论坛 e2e.ti.com/.../968上提出与 CC3200硬件本身相关的问题
1月