This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:Uniflash、映像创建器问题/问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764862/ccs-cc3220-uniflash-image-creator-issues-questions

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试设置 uniflash、以便通过 ImageCreator 和 cc3220实现一些自动化操作、我遇到了一些问题。

损坏的工程

有时我会看到错误:"error loading users files:file paths must not start or end with "/"(加载用户文件时出错:文件路径不能以"/"开头或结尾)"。 "

之后、我唯一可以做的就是重新创建或重新导入完全相同的工程以使其正常工作。 我不确定如何重现它、但它每天最多发生几次、每次在做其他事情后回到它时都是如此。

这是否存在已知问题?

直接在图像创建器中启动的快捷方式

是否有办法直接启动 cc3220的映像创建器而无需使用窗口“选择 您的设备”?  

 

命令行中的 DEV 模式

如何使用命令行将项目设置为开发或生产模式?

我希望能够运行如下内容:

SLImageCreator.exe 项目--name Sensor_v2 --reconfig dev_mode.json

Json 为:

"Simplelink":

"devmac":"58:7a:62:41:47:80"

我尝试了几次"reconfig"、"reconfig"以及"--file"的排列、但始终会遇到命令行解析错误。

GUI 中的 MCU 图像替换  

当我使用 advanced=>userfile=>Overwrite 文件时,会出现错误"Error: MCU image file exceeds the maximum size for this device (错误:MCU 映像文件超出此设备的最大大小)"。  

我发现的唯一方法是删除该文件、然后重新上传并重新指定证书和私钥、这在经常执行该操作时很痛苦...

我无法使用简单模式、因为这会覆盖证书存储区。  

还有其他方法吗? 或者是否可以在后续版本中修复此问题?

注意:我使用的是 Uniflash 4.5

P.S. 它是否是 Uniflash 的正确论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、

    我们已经知道 Uniflash 4.5上的 CLI 功能存在一些问题。 我建议您使用较旧版本。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您提供警告。  

    与此同时,我发现了导致腐败问题的原因。 我的命令行使用"/"来设置文件。 现在工作正常。

    但是、我认为我的问题与  GUI 中的 MCU 映像替换 和 直接在映像创建器中启动的快捷方式有关、不受 CLI 问题的影响。 你可以看一下吗?

    谢谢、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、

    我不知道您提到的问题。 请注意、下周我们将发布新版本的 Uniflash。

    Jesu