This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:CAN#39;t Build the project gmake 错误

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760304/compiler-tm4c123gh6pm-can-t-build-the-project-gmake-error

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

当我尝试添加 Misra 时,请检查项目中的某个文件。 由于 gmake 错误、编译过程无法完成:

>>编译失败
subdir_rules.mk:44:目标'Systicke.obj'的配方失败
命令行错误#1046:无效的宏定义:CCS=CCS
1在编译"./SysTick .c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[SysTick.obj]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我知道当我取消 Misra 检查时... 可以成功构建项目。  

有人能告诉我如何解决这个问题吗?  

此致、  

斯里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了了解发生了什么、我需要查看有关构建的更多详细信息。

    我假设您使用 CCS 来构建。  请更改工程编译设置、以便启用 MISRA 并发生问题。  再次执行构建。  在 CCS Console 视图(而不是 Problems 视图)中、使用图标 Copy Build Log 将编译日志保存到文本文件中。  确保使用文件扩展名.txt。  请将该文件附加到您的下一个帖子。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提交请求的生成日志。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不是 TI 员工。

    如果您在此论坛上发布某些内容、请遵循论坛规则:
    请先阅读:CCS 论坛使用指南
    e2e.ti.com/.../3131
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。  非常感谢您的解决。

    谢谢、此致、

    乔治