This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:Optimizer Assistant makefile 错误

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/775315/ccs-iwr1443-optimizer-assistant-makefile-error

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在毫米波传感器的软件上使用 CCSv8.2中的优化器助手。  我可以构建调试和发布版本、但为优化器助手生成的 makefile 存在问题。  报告的消息是

****为项目 MMW_MSS_14xx 构建配置 Release_opt_for_speed_5 ****

/home/akd/ti/ccsv8/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O
 
rm -f /home/akd/workspace_v8/mmw_mss_14xx/xwr14xx_mmw_demo.bin
 
Makefile:144:目标'all'的配方失败
gmake[1]:***没有规则使目标'xwr14xx_mmw_demo_MSS.xer4f'成为'main-build'所需的目标。
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

您的想法?  我不必手动编辑所有文件。

谢谢。

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现此情况、它似乎是构建系统中的一个错误。 我将提交一份错误报告、然后在此处发布跟踪编号。 遗憾的是、即将推出的 CCS 9.0版本也存在此问题。

    现在的权变措施是在工程的编译设置中手动更改 opt_for_speed 选项、并针对每个设置单独编译该选项。 在对错误进行分析后、我们将能够告诉您是否有更好的解决方法。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的错误跟踪 ID 是 CCSIDE-3508。 您可以使用我签名中的 SDOWP 链接随时跟踪其状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aarti、

    由于 CCS 8和最可能的 CCS9存在错误、我去尝试了 CCS7.4。 我得到该误差。 这一个可能会被迷去。 您能告诉我应该加载什么吗?

    说明资源路径位置类型
    xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.cortexR'。 TI 平台不再作为 XDCtools 的一部分提供(/home/akd/ti/xdctools_3_50_04_43_core)。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您已添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为";/home/akd/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages "。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。.xdchelp/MMW_MSS_FUSE_CR_14xx第52行C/C++问题

    谢谢。

    阿尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Allen Dominek">我收到此错误。 这一个可能会被迷去。 您能告诉我应该加载什么吗?

    我还会在 CCS 7.4中得到相同的错误。 不幸的是、我在这里也看不到一个简单的解决方法。 该错误实际上位于自动生成的 makefile 本身中。 在 makefile 文件中、SYS/BIOS 软件包的路径未正确传递到 XDCtools。  

    对于默认/正确的工程编译、如下所示:

    'building file:"../MMW.cfg"'(构建文件:"./mmw.cfg")
    '调用:XDCtools '
    "C:/CCSTUDIO_7.4.0.00015/xdctools_3_50_04_43_core/xs" -xdcpath="C:/ti/bios_6_73_00_12/packages;" xdc.tools.configuro

    而对于失败的案例、其外观如下所示:

    'building file:"../MMW.cfg"'(构建文件:"./mmw.cfg")
    '调用:XDCtools '
    "C:/CCSTUDIO_7.4.0.00015/xdctools_3_50_04_43_core/xs"-xdcpath= xdc.tools.configuro

    请注意--xdcpath 的空路径。

    遗憾的是、由于问题出现在自动生成的 makefile 文件中、因此此时最快速、最简单的解决方法似乎是使用所需的优化设置手动编译工程。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的、感谢您的反馈。