This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6727:CCS3.3中的 C++库和功能

Guru**** 2768365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/766660/compiler-tms320c6727-c-libraries-and-functionality-in-ccs3-3

器件型号:TMS320C6727

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 CCS3.3、我只是想了解哪些 C++库和函数可用。 是否有一个文档对此进行了详细说明、或者有人能否向我解释在哪个目录下查找 C++头文件?  

例如、我只是尝试创建动态数组、希望使用 C++中包含的向量或列表对象、但 CCS3.3似乎没有这一功能。  

谢谢、

Vincent Galbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 3.3非常旧 、可能已经有15年了?  请升级。  现在是免费的!

    您使用哪个版本的编译器?  一种查看方式... 我假设您的 CCS 工程会生成链接器映射文件。  它通常与工程具有相同的名称、文件扩展名为.map。  编译器版本出现在前几行中。

    了解编译器版本后、请使用 TI 编译器中的文章 C++支持 了解支持的 C++功能。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    对于我们来说、升级不是一个选项。

    编译器版本为6.08。 我将提及该条,但是否有一份更正式的文件,其中可能包含更多具体信息?

    谢谢、
    Vincent Galbo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有版本6.0.x 的 C6000编译器手册

    谢谢、此致、

    乔治