This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5716:AM5716:是否可以使用 TI 项对 AM57xx 执行" trace&quot?:从 CCS 端执行

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, TMDSEMUPROTRACE, AM5716, TMDXICE110, TMDXIDK5718, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/773586/ccs-am5716-am5716-is-it-possible-to-do-a-trace-of-am57xx-with-ti-items-from-ccs-side

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-UTMDSEMUPROTRACETMDXICE110TMDXIDK5718AM5718

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能否告诉我们、对于采用 TMDSEMU560V2STM-U 或 TMDSEMUPROTRACE 的 AM5716、可以使用哪种"走线"?

我在处理器论坛 e2e.ti.com/.../2861254上开始了这一讨论

我在会上被建议向本论坛提出同样的问题。


在调试器方面、我认为 TMDSEMU560V2STM-U 和 TMDSEMUPROTRACE 都支持 ETB 和 STM。 正确吗?
我想说的是、调试器是否支持目标 IC AM5716。


SPRUHM7B.pdf -第1.3章介绍了三种跟踪类型。
我认为 TMDSEMU560V2STM-U 和 TMDSEMUPROTRACE 都支持 AM57xx 的所有三种布线类型(标准、事件、系统)。 正确吗?

或者,TMDSEMU560V2STM-U 不支持(标准和事件)跟踪类型?   (SPRUHM7B.pdf -第1.5章)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将向您介绍下面的简短视频、其中介绍了所有不同类型的跟踪及其功能。 跳至8:45、查看一些表格、这些表格总结了我在下面讨论的功能。
    www.youtube.com/watch

    回答您的问题:
    ETB 和 STM 不是相互排斥的功能。 TI 的任何 JTAG 调试探针都支持通过 ETB 进行内核和事件/系统跟踪(STM)功能。 您提到的两种调试探针还支持通过外部硬件(也称为引脚跟踪)进行事件/系统跟踪(STM)。

    正如我之前提到的、任何 JTAG 调试探针都支持所有类型的布线、前提是它们通过 ETB 连接、包括您提到的模型。 您所设计的两个模型也支持引脚跟踪。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desouza、

    感谢您的说明。 我看了 YouTube。
    在实践中、我可以在 TMDXICE110和 XDS200上获取 PC 跟踪。

    Q1-1.
    顺便说一下,TMDXIDK5718 ?
    我在 TMDSEMUPROTRACE 页面中找不到"AM57"字样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    对于此延迟、请道歉;我很高兴您能够成功收集跟踪信息。

    还感谢您指出我们产品页面上缺少的详细信息。 我将尽快修复它。

    回答您的问题时、AM5718器件能够进行完整跟踪、但遗憾的是、TMDXIDK5718板没有将所有系统和内核引脚跟踪路由到外部 JTAG 连接器。 您只能使用内部 ETB 执行跟踪。

    此致、
    拉斐尔