This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法在 Ubuntu 18.04.1上安装 CCS 8.3.0

Guru**** 2528380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/763110/ccs-cannot-install-ccs-8-3-0-on-ubuntu-18-04-1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我无法在 Ubuntu 18.04.1上安装 CCS 8.3.0。 安装似乎进展顺利、但在安装结束时、我无法单击"完成"按钮。 该按钮不会被单击、我无法单击任何其他内容。

e2e.ti.com/.../0552.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就在我离开度假之前、我在相同条件下遇到了此问题(CCSv8.3.0、Ubuntu 18.04.1、以用户身份安装)。 如果我能正确地回忆、我只是因为知道软件已完全安装而导致安装程序被终止、但我还没有准备进一步分析此问题并提交错误报告。

    创建桌面快捷方式时是否出现问题,或者安装操作结束到用户单击“完成”按钮之间是否存在延迟,我不禁想问。

    无论如何、我都可以在今天晚些时候进行测试。 如果这种情况再次发生、我将关闭安装程序(单击进度窗口的 Cancel button 或发出 kill -9 )、擦除安装目录并再次运行安装程序。 这是我第二次密切监视安装,在完成屏幕出现后不久,我将尝试取消选中“创建桌面快捷方式”选项,并查看它是否成功完成。

    为方便起见、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以在我的 PC 中再次复制它、但仅在 Ubuntu 18.04.1上、如果我作为常规用户安装。

    遗憾的是,并非所有机器都能重现此问题-在安装结束时,tclsh 进程将一直运行。

    尽管存在麻烦,但安装过程目前已完成,如果您打算关闭 tclsh 过程并复制桌面快捷方式,则只需您完成此过程。

    要终止该进程、您可以从终端发出命令"top"、该命令应在列表顶部显示 tclsh 进程、占用大量 CPU 时间。 然后、按"k"键并键入与 tclsh 过程相关的 PID 数字。 然后、键入9以发送信号"9"来终止该过程。

    我提交了错误报告 CCDSK-3408进行分析。 在大约半小时内、您可以在下面我的签名中的链接 SDOWP 中查看其状态。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    进一步调查发现、在将 CCS 安装到默认/opt/ti (如果以 sudo 安装)或/home/user/ti (如果以用户身份安装)以外的位置时、此问题会显现出来。

    但尚未找到根本原因。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此主题之后的其他人、此问题的根本原因是 tclsh 脚本上的时序问题。 该错误已修复、并将在 CCSv9.0.0中发布。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔