This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:Fill =和之间有何差异 vfill=位于.CMD 文件中

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777239/ccs-tms570ls3137-what-are-differences-between-fill-and-vfill-in-the-cmd-file

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

 fill=0xABCDABCD 和 vfill=0xABCDABCD 之间的区别是什么

存储器

引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020 vfill=0xABCDABCD
Flash_API (RX):origin=0x00000020 length=0x000014E0 vfill=0xABCDABCD
FLASH0 (RX):origin=0x00001500 length=0x00021000 vfill=0xABCDABCD

SRAM (RW):origin=0x08002000 length=0x0002D000 vfill=0xABCDABCD
栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00002000 vfill=0xABCDABCD

存储器

引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020  fill=0xABCDABCD
Flash_API (RX):origin=0x00000020 length=0x000014E0  fill=0xABCDABCD
FLASH0 (RX):origin=0x00001500 length=0x00021000  fill=0xABCDABCD

SRAM (RW):origin=0x08002000 length=0x0002D000  fill=0xABCDABCD
栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00002000 fill=0xABCDABCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vfill 功能与链接器的纠错码(ECC)功能相关。  请在 ARM 汇编工具手册中搜索 标题为 在存储器映射中使用 VFILL 说明符的子章节。   

    谢谢、此致、

    乔治