请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 AM335x icev2板上的 CCS v.8.3.0下使用 TI RTOS、并且遇到 GEL 脚本问题(TI 在该 CCS 中提供的标准脚本- TMDXICE3359.GEL)。
似乎 Turbo 模式和 OPP 120对 MPU 和 DDR3时钟使用了不正确的设置。
由于某些原因、DDR3使用的不是400MHz、因此两个脚本都使用了303 MHz (Turbo 和 OPP 120也是如此)。
对于 Turbo 模式、需要使用 MPU 频率800MHz (在代码注释中也提到了这一点)、但使用了600MHz。
实际设置会导致应用这些脚本后调试崩溃。
请您解决这个问题、或者有另一个原因、为什么以这种方式设置这些参数?
此致
Jiri