This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110调试探针

Guru**** 2556960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGYTRACE, LAUNCHXL-CC1312R1, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/766097/ccs-xds110-debug-probe

主题中讨论的其他器件:CC1310ENERGYTRACELAUNCHXL-CC1312R1TMDSEMU110-UTMDSEMU110-ETH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在运行由 cc1310/2电池供电的项目、我想测量电流消耗(<mA or even less))

我看到了的参考  

我想问哪一项精度是500nA? 对吧?

如果我使用 CC1310、我需要购买

根据 e2e.ti.com/.../668152

高精度是

我的另一个问题是:

如果您购买 CC1312、我不需要购买任何额外的 XDS 探针?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    根据: www.ti.com/.../spruie1a.pdf

    精度在1-15uA 范围内为700nA。

    在无线电 Tx 期间、您应该期望高达15mA!

    LaunchXL-CC1312R1没有 EnergyTrace++/。
    根据您的需求、您可能需要或不需要 XDS110 ETHDR。

    根据 M-W:


    供参考、当前 EnergyTrace 硬件不能按预期工作、因为噪声级别太高。 您可以在此处阅读相关内容:
    dev.ti.com/.../landing_page_index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    添加到 Tom 的回复。

    CC1312R1的 Launchpad 中内置了 EnergyTrace HDR、 但是、与布置 TMDSEMU110-U + TMDSEMU110-ETH 相比、主要的限制是最大输出电流- USB2.0标准仅允许每个端口高达500mA、而 TMDSEMU110-ETH 可使用两个 USB 端口产生高达800mA 的电流。

    此外、如 Thomas 的 menendif your board 为初始版本、 CC1312R1上存在一个未解决的硬件错误、该错误会增加 EnergyTrace HDR 上的本底噪声。 Launchpad 和 TMDSEMU110-ETH 的最新版本不存在此问题。

    此电路板的初始修订版在其设计中包含两个波纹电感器和一个振荡器。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔