This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:将7*7 CC2640R2F 代码转换为4*4mm 兼容代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777177/ccs-cc2640r2f-convert-7-7-cc2640r2f-code-to-4-4mm-compatible

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

主席女士,你好

我使用 CC2640R2F Launchpad 进行基本开发。

现在,使用我的定制板,我想开发具有4*4mm (32引脚)的应用。

如何修改 CC2640R2_LAUNCHXL.h CC2640R2_LAUNCHXL.c 和 Board.h 文件、以及 C2640R2F 的4*4mm 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malkar、

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC2640R2 SDK?

    通常、您应该能够删除 CC2640R2_LAUNCHXL 板级配置文件并将其替换为4x4板级配置文件(可在 SDK_INSTALL_DIR\SOURCE\ti\blestack\boards\CC2640R2DK_4XS 中找到)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看 CC2640R2DK_4XS.c/CC2640R2DK_4XS.h 文件、而不是修改_LAUNCHXL 文件。

    您可以在 SDK 中的 source\ti\blestack\boards\CC2640R2DK_4XS\下找到这些文件

     

    您还需要将预定义符号  CC2640R2_LAUNCHXL 更改为  CC2640R2DK_4XS


    此致、

    R.M.