This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:正确编译、但错误:ERROR_Block 和 Task_Params 不明确

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/777091/ccs-tms320c6657-correct-compilation-but-error-error_block-and-task_params-ambiguous

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的项目在具有处理器 SDK 5.0的 CCS 8.2下完美运行。

昨天、我自动更新到 CCS 8.3、并突然收到以下错误说明:"'Error_Block' is B歧 义"、"'memset' is B歧 义"、"'Task_Params' is B歧 义"。

尽管控制台中没有错误、但编译似乎正常。 只有在打开 main.c 文件时、错误才会出现在 Problems 选项卡中。 (在打开该项目的其他一些源文件时、我会遇到类似这样的更多错误。)

我尝试了使用 Processor SDK 5.2全新安装 CCS 8.3、但仍然会出现相同的行为。

我还尝试了使用 Processor SDK 5.0全新安装 CCS 8.2、并得到了与此软件组合之前不存在的相同错误。

我的系统发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    面对这种假错误、首先要尝试启动新的全新工作区并在那里导入项目。