This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6879:Uniflash 加载数据

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/773852/ccs-msp430fr6879-data-loading-by-uniflash

器件型号:MSP430FR6879
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我对 Uniflash 的使用有疑问。

它假设将加载四个映像。
以下文件介绍了加载过程。

e2e.ti.com/.../e2e.xlsx


在此过程中,在控制台上生成以下日志。

[INFM] MSP430:执行批量擦除...
[INFM] MSP430:完成偏置
[信息] MSP430:3个文件总共写入102918字节。
[成功]程序加载已成功完成。
[信息] MSP430:已写入13816个字节。
[成功]程序加载已成功完成。

我认为我所附的程序通常是没有问题的。
我不知道为什么在下电上电后 FRAM 上的数据不会保留。

您能在我们的流程中看到任何问题吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该过程本身看起来是正确的、但我对 MSP 系列器件不是很了解、因此无法准确了解写入 FRAM 的代码/数据为何会是易失性的。

    在本例中、我将把这一问题重定向给 MSP 专家、他们将获得更有教育程度的答案。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    我想您正在配置 MPU 以保护 B.hex 或 D.hex 中的 infor 存储器。 我想在我这边做一些测试。 在测试之前、您能帮助执行以下操作吗?
    1.您能否与我分享您使用的 A.bin 和 B.bin、以便我可以使用它们进行测试。
    2.您能否帮助检查 B.hex 为何如此大、大小为2398.78KB?
    3.能否帮助您检查 B.hex 或 D.hex 中的 MPU 配置(可能来自源代码或 CCS MPU 配置工具)(Project properties->CCS General"(项目属性)-> MPU 选项卡)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael Wei

    很抱歉耽误你的回答。

    加载软件映像可能会影响 FRAM 数据。

    我们将再次对此进行检查、因此我这次关闭此线程。
    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    每当您遇到 MSP430器件问题时、请再次回来。