Other Parts Discussed in Thread: LM335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:LM335
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在做一个小项目、在该项目中、我使用 CC2640R2和 LM335来测量环境温度。
tempy =((((adcValue0 * 3.3 * 100)/4096)); Temp_final = tempy >> 10;
但我的输出不正确。 我将 lm335连接到5V、我的测量值为 ADC 原始值:2775和 Vout= 2.98V。
我错过了什么吗?
此致