This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 3.1.19.0

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/766250/ccs-code-composer-studio-3-1-19-0

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我需要为旧工程安装 Code Composer Studio 3.1.19.0。 是否有人可以为我提供此版本的下载链接? 在下载页面 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS 上、我只能找到较新版本。

提前感谢您的努力!

此致、Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:
    请与我开始私人对话。 也是如此。 请说明您使用的器件。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一问题是通过私下讨论解决的。